Mit der Smarten Videotürklingel von Netatmo haben Ihre Kunden die eigene Haustür jederzeit im Blick. Es klingelt an der Tür? Auf dem Smartphone kann Ihr Kunde nicht nur sehen wer klingelt, sondern die Person auch direkt ansprechen, egal, ob er tatsächlich zu Hause ist oder am anderen Ende der Welt. Ist er im Büro? Er kann die Anweisungen angeben, wo die Lieferung abgegeben werden soll. Kompakt und elegant: Die Videotürklingel passt sich perfekt in jeden Eingangsbereich an.
Ihr Haus ist nur einen Klick entfernt - von jedem mobilen Gerät aus
Sehen Sie sich vergangene Videos von Anrufen und Ereignissen auf jedem mobilen Gerät direkt in der kostenlosen Security App an. Prüfen Sie die Aufnahmen und laden Sie sie, wenn Sie es wünschen herunter.
Echter Schutz für Ihr Zuhause
Eine Türklingel ja, aber eine die mehr kann! Durch die Personenerkennung
gibt es keine unnötigen Benachrichtigungen mehr, denn Sie erhalten nur dann eine Meldung auf das Smartphone, wenn sich ein Unbekannter vor der Haustür herumtreibt. Unerwünschter Besuch? Nutzen Sie den integrierten Lautsprecher, um ihn in Nullkommanichts zu vertreiben.
Ihre Kunden haben die eigene Haustür jederzeit im Blick
Es klingelt an der Tür? Auf dem Smartphone kann Ihr Kunde nicht nur sehen wer klingelt, sondern die Person auch direkt ansprechen, egal, ob er tatsächlich zu Hause ist oder am anderen Ende der Welt. Ist er im Büro? Er kann die Anweisungen angeben, wo die Lieferung abgegeben werden soll. Kompakt und elegant: Die Videotürklingel passt sich perfekt in jeden Eingangsbereich an.
Keine Abo-Gebühren und freier Zugang auf allen Funktionen
Es gibt kein Abonnement, keinen Vertrag und keine Gebühr.
Die Videos können kostenlos auf der mitgelieferten MicroSD-Karte gespeichert werden, ausserdem kann ein Dropbox-Konto oder ein FTP-Server als zusätzlicher Speicherplatz verwendet werden.
Einfachste Installation
Maximale Intelligenz und Einfachheit: Das ist das Motto der Netatmo Smarte Videotürklingel. Die Videotürklingeln lässt sich an jedes Stromnetz 8-24V und 230V anschliessen. Wenn Ihr Kunde bereits eine kabelgebundene Türklingel mit Gong besitzt, brauchen Sie diese nur auszutauschen und abschliessend mit dem WLAN-Heimnetz zu verbinden.
Tagsüber oder in der Nacht
Schutz bei Tag und Nacht mit Infrarot-Nachtsicht: So kann Ihr Kunde immer sehen, wer vor der Tür steht, selbst bei völliger Dunkelheit.
NOCH MEHR SICHERHEIT
Für ein Extra an Sicherheit können Sie der smarten Videotürklingel, mit einer oder mehrere intelligenten Innen- und Aussenkameras, Ihre Installation erweitern.
Kostenlose App
Die kostenlose App "Security" von Netatmo ist über
App Store / Google Play erhältlich, ohne Abonnement
EINFACH FRAGEN
Es war noch nie so einfach, zu sehen, wer vor der Tür steht. Der Kunde braucht einfach nur zu sprechen: „Siri, zeig mir meine Türklingel.”